PR

BIMobject intègre le standard ETIM au Cloud BIMobject® !

Louise Otto - 2017-07-03



Aujourd'hui, BIMobject AB (« BIMobject ») annonce que le standard international pour la classification des produits techniques électriques et de génie climatique, a été intégré dans le cloud BIMobject® en étroite collaboration avec Solar A/S (« Solar »). La classification ETIM standardise les informations relatives au produit et rationalise leur utilisation sur tous les systèmes, ce qui rend effectivement plus facile l’intégration des produits dans la chaîne d’approvisionnement.


Pour le BIMobject® Cloud, l’introduction au standard international pour la classification des produits techniques électriques et de génie climatique ETIM est une étape naturelle vers un plus grand nombre d’options d’intégration pour les solutions de commerce électronique. Ayant déjà utilisé le modèle de classification ETIM dans son système de commerce électronique, la société danoise de sourcing et de services Solar se situe à l’avant garde des normes de classification dans le BIMobject® Cloud. Solar devient la première marque hébergée à profiter des avantages de l’application de ce code standard international sur la plate-forme leader mondial de contenus BIM.

Le standard ETIM est un type de classification des produits permettant de standardiser les informations et rationaliser leur échange et leur utilisation. Créée par l’association à but non lucratif ETIM International, elle fournit la structure nécessaire pour que les données produites standardisées puissent être échangées de manière uniforme par les protocoles de communication et est utilisée dans de nombreuses applications. Il s’agit essentiellement d’un code attribué à chaque produit et utilisé dans la communication d’ordinateur à ordinateur. La liste de matériaux permet ensuite à ce code, qui correspond à un objet BIM particulier, d’être intégré à un logiciel dédié à la gestion des processus d’entreprise.

La classification est particulièrement intéressante pour les fabricants d’éléments mécaniques, électriques et de plomberie (MEP) de l’industrie du bâtiment, qu’il s’agisse de conception ou de construction. Les fabricants pourront classer l’ensemble de leurs catalogues en fonction de cette norme en attachant le code ETIM à chaque produit.

L’introduction au standard ETIM renforce et contribue à la position de BIMobject® Cloud comme une Single Source of Truth. Avoir une source d’information unique, mise à jour de manière fiable, offre un certain nombre d’avantages qui se révèlent de plus en plus importants à mesure que la numérisation se développe. L’uniformité du flux d’informations signifie que les coûts liés aux défauts, aux gaspillages ou aux erreurs de commande sont réduits, tandis que la logistique ainsi que de la communication entre les rôles et les professions tout au long de la chaîne d’approvisionnement s’en trouvent améliorés. La gestion de catalogue est optimisée avec des données indépendantes du média.

Ajouter le standard ETIM à la plate-forme signifie également que tous les contenus créés avec les solutions BIMobject® telles que BIMscript® et LENA intègreront automatiquement la norme ETIM dans le cadre du processus de développement. Les fabricants peuvent eux-mêmes mettre à jour leurs contenus existants dans le BIMobject® Cloud pour inclure le code ETIM. Même les 12 millions d’objets BIM déjà téléchargés par les utilisateurs peuvent être mis à jour grâce à la gestion de version, à la fonction unique call home et aux BIMobject® Apps. Cela démontre à nouveau l’importance d’une plate-forme ayant la capacité de gérer les données dans un flux ininterrompu, et cela illustre le besoin des fabricants de mettre à disposition leurs contenus numériques BIM sur une plate-forme unique et centrale.

Les utilisateurs de BIMobject® Cloud auront la possibilité de filtrer les produits suivant le standard ETIM et d’en extraire une strate supplémentaire d’informations de haute qualité.

Le standard ETIM sera livrée par l’entremise de la solution BIMobject® Properties où le code sera visible par les fabricants. Cette solution définit les standards futures pour les propriétés étendues, également appelées paramètres, métadonnées ou attributs. Il permet au fabricant d’ajouter des propriétés, telles que des systèmes de classification, d’une manière intelligente et personnalisable.

Il n’en découle aucune dépense pour aucune des parties impliquées.


“« C’est encore un autre exemple de la façon dont BIMobject et Solar renforcent la coopération stratégique dans la construction numérique pour créer un processus plus efficace et éliminer les gaspillages. Nous croyons à la standardisation et à l’optimisation, et nous pouvons ainsi reconnaître la grande valeur d’utilisation de la classification ETIM », affirme Hugo Dorph, Directeur commercial (COO) de Solar.

“ « L’introduction au standard ETIM sur le BIMobject® Cloud met en évidence tout ce qu’il y a à gagner des partenariats dans notre industrie. Grâce aux connaissances apportées par Solar, l’équipe BIMobject a pu mettre en œuvre ETIM rapidement sur notre plate-forme. Cela profitera aux fabricants, aux fournisseurs et à l’industrie dans son ensemble. Les standards doivent être faciles d’accès et à utiliser en tant que partie intégrante et naturelle du processus. BIMobject vous permet la mise à disposition simultanée de toutes les normes ouvertes sur une plate-forme unique », explique Stefan Larsson, PDG et fondateur de BIMobject.


PR

Nouvelle année = Nouveaux objets

Carol Ping - 2019-01-11

PR

Un contenu inspirant pour se ressourcer !

Carol Ping - 2018-12-21

News

"Le développement et la publication des objets m'ont surpris par leur facilité"

Elise Monot - 2018-12-20

PR

Le portail BIMobject a franchi le cap d'un million d'utilisateurs grâce à vous !

Carol Ping - 2018-12-17

News

"Le BIM est un vecteur de communication, d'image et de prescription"

Elise Monot - 2018-12-07

News

"Le BIM s'apprend en marchant !"

Elise Monot - 2018-11-28

News

Répondre aux besoins d'un marché mondial

Nina Quist - 2018-11-09

PR

Un contenu BIM utile et inspirant !

Carol Ping - 2018-11-09

News

“It’s the modern and smart way for us to manage our digital content”

Nina Quist - 2018-10-31

News

Tonda Pizza - Going global with BIM

Nina Quist - 2018-10-26

News

Le BIM facilite la collaboration entre les intervenants d'un projet

Nina Quist - 2018-10-26

Le département R&D de BIMobject présente la Réalité Augmentée

Johan Dyrssen - 2018-10-25